This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:精度问题

Guru**** 2977880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166547/ina240-q1-accuracy-question

器件型号:INA240-Q1

尊敬的团队:

根据我们的数据表 总误差示例、我们得到了总误差 eRSS。 这个总误差包括由芯片本身引起的所有误差、但是我们仍然需要考虑分流电阻器精度、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    正确的是,数据表中的示例仅包含芯片本身的误差,并且需要包含分流电阻器以进行系统级精度计算。

    一种方法是考虑类似于表中所做操作的最小值/最大值。 另一种方法  是将分流器的容差(%)视为增益误差、并滚动到总误差计算中。

    此致、Guang