This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA143:CMRR 的下降是否与该 INA143AU 器件的 PSRR 下降相关?

Guru**** 2500265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166506/ina143-does-the-drop-in-the-cmrr-correlate-to-a-drop-in-the-psrr-for-this-ina143au-device

器件型号:INA143

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我们目前正在设计中使用 INA143U 放大器、由于可用性问题、我们希望使用 INA143UA 作为替代器件。  在比较这两个器件时、我看到 INA143UA 的 CMRR 为80dB、INA143U 的 CMRR 为86dB。  我还看到两个器件在20kHz 时的 PSRR 均为-30dB。  CMRR 的下降是否与该 INA143AU 器件的 PSRR 下降相关?

具体而言、如果 INA143UA 的 CMRR 比 INA143U 低6dB、那么与 INA143U 相比、INA143UA 的 PSRR 是否也会下降6dB?"

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请注意、将"规格"中给出的直流最小规格与"典型性能曲线"中给出的典型交流规格进行比较。 在直流和交流规格之间通常没有明显的相关性。 或者、您是否希望芯片具有更高的带宽、并且输入失调电压更低?

    还请记住、曲线仅显示典型值。 他们不会为您提供任何保证。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    直流电下的 CMRR 差异主要是由等级差异造成的。 如 Kai 所示、列出的最小规格是一个典型且可能的低端数字; 在两个等级的 CMRR 和 PSRR 之间、交流性能之间没有明显的相关性。 典型交流性能由下图所示的捕获图表示。    

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond