大家好、
你好。 我代表客户发布此查询。
"我们目前正在设计中使用 INA143U 放大器、由于可用性问题、我们希望使用 INA143UA 作为替代器件。 在比较这两个器件时、我看到 INA143UA 的 CMRR 为80dB、INA143U 的 CMRR 为86dB。 我还看到两个器件在20kHz 时的 PSRR 均为-30dB。 CMRR 的下降是否与该 INA143AU 器件的 PSRR 下降相关?
具体而言、如果 INA143UA 的 CMRR 比 INA143U 低6dB、那么与 INA143U 相比、INA143UA 的 PSRR 是否也会下降6dB?"
请提供建议。 感谢您的帮助。
此致、
Marvin