This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:替代器件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3122, OPA2691, OPA2694, OPA2684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166539/ths3062-alternative-part

器件型号:THS3062
主题中讨论的其他器件:THS3122OPA2691OPA2694OPA2684

是否有一些替代 TI 器件可以直接替代 THS3062D?  这是 SOIC 8引脚、底部没有散热片。

可以是相同的压摆率或稍慢一些。   

应用的最大频率将<=1MHz。   

谢谢

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是一个双 CFA 器件-+/-15V 电源会显著限制您的选项、如果您使用的是+/-5V 电源、则有更多可用选项。  

    不管怎样、THS3122可能会怎么样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉未指定电源方面、但是的、+/-5V。  

    我不需要+/-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、OPA2691

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你提出其他选择,那将是很好的.  否则、我们可以将其关闭。

    感谢您对两个部分的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、THs、OPA 和 LMH 线路中有很多双 CFA、  

    OPA2694的速度非常快、但输出驱动不是很高、  

    OPA2684更慢、但在增益范围内保持更恒定的 BW

    等等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一段时间内进入我的参数数据库、在这里、您可以找到 TI 提供的所有选项、  

    e2e.ti.com/.../Dual-14V-or-less-CFA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、顺便说一下、这些早期的达拉斯 CFA 器件在解决压摆率方面有一些困难、例如、+/-5V 规格表显示了这一点、  

    坦率地说、我不知道这两个图的组成情况、它们可能只是看到非转换限制上升时间、该上升时间与步长保持恒定、如果您(错误地)将其解释为转换边沿、那么这将提供类似的图。  

    更奇怪的是、最大电压为900V/usec 是的、Cfa 在转换边缘确实消耗了峰值瞬态电源电流、但这似乎是极端的、  

    他们在20世纪90年代后期艰难地描述了这些较新(对他们来说)的器件类型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是相当甜蜜的。  谢谢你。