Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM358
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165675/lm258-lm258dr
器件型号:LM258主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM358
2022年9月27日---- 光福预处理器的生产测试发现前面的波形变锯齿、波形失真。

第1号
研发方面继续比较和分析此问题的测试、测试现象与生产保持一致、详细的测试数据如下:

2分析流程
2.1设计验证
根据设计电路、CH1、CH3双向压力电流转换电路运算放大器 L258 (U14、U15、U16)被替换、替换后的波形恢复正常。
验证系统的 BOM 中没有新材料和替代材料、也没有技术更新。

,μ s 之前和之后的波形比较、 如下所示:

异常

正常

PCB 设计
采集范围测试
需要 输入信号频率小于 4 5 KHz 的直通振动采集数据、按以下两个步骤进行测试:
运算放大器本身的带宽测试
构建电路
U 14A 是输出后的电压断开芯片1、引脚2和短路、移除 C 57输入上的电容器 L 1输入正弦波
(使用示波器偏置5V 振幅2V 频率10Hz 60KHz 测试点波形。) 测试数据的详细比较、例如:
表2中显示了这种情况

原始信号采集和解调信号测试
使用两批运算放大器 L258 (U14、U15、U16)替换前 CH1、CH3双向压力电流转换电路、振动信号、
输入方波(偏移1.5V、振幅2V、频率10Hz)、预连接到迭代主机、使用示波器测试获取原始波形、下面的表2显示解调波形和测试数据的详细比较。


对仓库中的原材料1002193进行采样测试、对每块丝网进行3块采样并焊接到预处理器上、测试数据如下。

LM25823MACG1G4 异常

LM25823MAJPTG4 异常
测试数据中的两个23MACG1G4和23MAJPTG4丝网测试波形异常、前两个3MACEVG4异常为一个
,其余的批次波形是正常的。
结论
已撰写
上述分析数据可以确认运算放大器丝印是2个3MACEVG4批次的运算放大器、超过5 0KHZ 6 0K Hz 属于运算放大器
AMP 的正常输入范围波形失真、而运算放大器丝网是3MAC82G4批次在5 0KHZ 内的正常2 OP AMP 波形
两个运算放大器输出均正常、均符合步行设计的技术要求异常波形不会影响产品本身的功能、这可能是正常 使用。
请查找异常原因。