This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311-N:LM311-N 最小工作电压是多少?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311-N, LM311, TLV1812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165031/lm311-n-what-is-lm311-n-minimum-operation-voltage

器件型号:LM311-N
主题中讨论的其他器件: LM311TLV1812-Q1

大家好、

我的一位客户正在考虑使用 LM311M (X)/NOPB。
他们有以下问题。 请告诉我您的回复。

问题1. LM311-N 的最小工作电压是多少 (V+和-V-端子之间的电压)
   我们找不到电压规格。
   在单电源使用时电压是否为5V、在双电源使用时电压是否为+/-2.5V?

问题2.  LM311-N 建议的电源工作电压范围是多少(V+和-V-之间的电压范围)?    
   单电源时为5V~30V 吗?双电源时为+/-2.5V~+/-15V 吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站显示为5V (与±2.5V 相同)。

    饱和电压是为4.5V 电源指定的(这是5V±10%电源的最坏情况);电气特性的脚注(1)显示"偏移电压、
    偏移电流和偏置电流规格适用于由单个5V 电源提供的、最高±15V 的任何电源电压"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请记住、LM311是在模拟电路由+/-15V 电源电压供电时开发的。 因此、LM311不是"输入轨到轨"比较器。 您的输入电压需要与 LM311的负电源电压相差0.5V、与正电源电压相差1.5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如 Clemens 所述、指定的最小电源为5V、这是5V (+5V 和0V)的单电源。 也可以运行±2.5V 的双电源、但正如 Kai 建议的那样、输入范围会限制可用输入范围。 它应该很容易吸收5%的电源变化。

    比较器本身并不关心它是由±15V 电源供电还是由+30V 单电源供电。 重要的是"GND"引脚、它用于设置输出变为"低电平"的电压。 在任一种情况下,输入信号必须仍处于输入电压范围((V-)+0.5V 至(V+)-1.5V)内。

    LM311可以在低至4V 或更低的电压下"工作"、但不符合数据表规格、并且行为可能会随批次和温度的变化而变化。 图22显示了在5V 以下滚降的电源电流、这表明性能会降低。

    而且、不能、我们不能描述低于建议工作范围的特征...因此我们没有有关<5V 行为的数据可用。

    应用是什么? 它们是否需要分离电源? 它们是否需要电平转换(GND)输出? 我们确实有一个新的40V 比较器系列、首次发布的产品是 TLV1812-Q1 (它将是完整系列的开漏和推挽输出选项、在商业和 Q1的单通道、双通道和四通道中均提供)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、Kai 和 Clements、大家好、

    非常感谢您的回复。

    Paul、

    我可以再问一个问题吗?

    您已声明输入信号必须仍处于输入电压范围((V-)+0.5V 至(V+)-1.5V)内。  
    我在 LM311-N 数据表中找不到输入范围规格。

    请告诉我 描述的位置。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请参阅数据表和图29的"电气特性"中的"输入电压范围"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如 Kai 所指出、该信息位于表中的"输入电压范围"行以及图29 "共模限制"中。

    这可能会令人困惑、因为他们假定双电源为±15V。 需要通过找出与最近的电源轨之间的差异将其"转换"为单电源。


    要"转换"、您可以找到与最近的电源轨电压的差异。 因此、对于±15V 电源:

    对于最小值、结果为15 - 14.5 = 0.5V。 因此输入必须比 V-轨高0.5V。

    对于 MAX、结果为15 - 13V = 2V。 因此输入必须低于 V+ 2V。

    因此、通过这些结果、您可以找到5V 单电源的单电源电压限制。

    输入电压下限将是最小结果或+0.5V (假设 V-= GND 或0V)

    输入电压上限为5V - 2V = 3V 最大值

    图29以图形方式显示了这一点:

    请注意右侧刻度上的 V+和 V-。

    可以看出、上部共模范围在寒冷条件下会减小...这是许多客户发现工作台的室温条件下工作正常的主要原因、但在达到限值时、可能会在冷或热条件下发生故障。

    该图显示了运行限制(预期会出现故障)。 电气表限制(0.5和-2V)更加保守、并保证所有表规格(传播延迟、偏置电流等)都在这些限制范围内。 我们建议保持在桌子限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、Kai:

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。