This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA103:偏移

Guru**** 2995770 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA103, PGA113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165979/pga103-offset

器件型号:PGA103
主题中讨论的其他器件: PGA113

您好!

数据表中的偏移被描述为"RTI"。
我通常认为它是"参考输入"。

由于 RTI 值似乎具有较大的偏移、偏移值是否已经乘以增益?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    这是一款通用可编程增益放大器、自1993年起。 当时 PGA103的偏移电压不是很高。 不过、如果您需要较低的失调电压、那么采用 TI 目前的零漂移可编程增益放大器:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    是的、PGA103是一款较旧的器件、可提供1、10、100V/V 的增益

    在具有单端输出的精密可编程增益放大器中、如果应用可以允许使用5.5V (最大值)的较小电源、PGA113可提供  增益1、2、5、10、20、 50、100、200V/V、具有两个多路复用通道。   当 AVDD = DVDD = 5V、VREF = AVDD/2时、RTI 偏移以 μ V 典型值(±25µV±100μV 最大值)为单位。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai San、Luis San、

    感谢您的支持。
    我将向客户介绍新产品。

    此致、

    Hiroshi