This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552:将单端输入配置为 THS4552PWEVM 的差动输出

Guru**** 2387460 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4552PWEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164016/ths4552-configure-single-ended-input-to-diffferential-output-for-ths4552pwevm

器件型号:THS4552

大家好、
关于配置 THS4552PWEVM 的输入和输出,我有一个问题 (https://www.ti.com/tool/THS4552PWEVM )
我已阅读 THS4552PWEVM 指南。  THS4552PWEVM 电路板专为差分输入至单端输出而设计。
但是、我的应用是信号带宽为1MHz 的单端输入至差分输出。
如何为 我的应用配置 THS4552PWEVM 板?
我的解决方案:
-在输入端:我通过 50 Ω 阻性 SMA 负载端接 IN1+
-输出端:我移除了平衡-非平衡变压器和 R14、添加 了 R1、R12=0 Ω、在 OUT1添加了 SMA -
请帮我解决这个问题。
谢谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phan、

    请参阅下面的汇总解决方案:

    AT 输入:

    • EVM 配置为与单输入或差分输入配合使用;您无需更改输入结构、因为未使用的 SMA 连接器已将信号路径端接至50 Ω SMA 负载。  您可以将输入结构保留在默认配置中。

    输出端:

    • 拆下平衡-非平衡变压器
    • 使用零欧姆电阻器安装 R11、R12
    • 移除 R14零欧姆至 GND 电阻器
    • 安装 R16零欧姆电阻器、以将 R12的输出连接到 SMA
    • 在 OUT1-处安装 SMA 连接器

    如果需要、您可以将这些步骤转置到第二个信号链上。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的答案很明确。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alec、  

    我对 输出匹配网络有一个问题。
    由于默认设计  THS4552PWEVM 的输出阻抗为 SMA_50 0hm (OUT1+)、  
     平衡-非平衡变压器电阻、比率为1:1 => Zout_diff = 50 Ω
    当使用差分输出(移除平衡-非平衡变压器)且匹配网络没有变化时、Zout_diff 仍等于50 0hm  
    =>与负载 SMA-50欧姆匹配不是很好

    您对此问题有何看法?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phan、  

     对于50欧姆仪器/负载的输出匹配网络、同时保持1k 欧姆负载、以匹配数据表中的特性数据:

    1. 移除 R9
    2. 在 R13和 R14上添加了52.3Ohm 电阻器

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phan、

    作为 Sima 注释的一个小补充:  

    1. 您还可以选择增加 R9以获得测试设备检测到的100欧姆差分阻抗;您需要调整 R43和 R44以保持相同的1k 负载、因为它会随着 R9的增加而增加。

    在 R13、R14上使用时、您还可以增加52.3欧姆电阻器、以更好地匹配100欧姆负载。  测试设备观察到的电流阻抗约为94欧姆、这有点低。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的问题可以在你的帮助下得到解决

    感谢 Alec 和 Sima、