This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:数据表 YFDR 封装问题

Guru**** 2585565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165175/ina186-datasheet-yfdr-package-issue

器件型号:INA186

大家好、

我的客户将使用 INA186A3IYFDR。 但是、P29和 P42中有两种不同的封装规格。 我是否可以知道他们应该跟随哪一个?

此外、P42中的封装确实具有 D、E 长度信息。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    我将查看这一点、并将很快做出响应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    INA186AxIYFD (DSBGA 封装)应该遵守第29页上的信息(特别是 YFD0006-C02)。 这是对原始 YFD0006的修订/更改。 我在线查看了我们的布局库和 Ultra Librarian 工具(https://www.ti.com/product/INA186#design-development)。 这两个库都显示了具有-C02引脚标签的布局。 数据表的图5-2也显示了相同的引脚排列。 数据表中似乎引入了正确的布局信息、但未修改末尾的封装轮廓部分

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="280105" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165175/ina186-datasheet-yfdr-package-issue/4383675 #4383675"]遵守

    尊敬的 Peter:

    感谢您的反馈:-)

    此致、

    Mike