This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6626:LMH6626

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6626, LMH6624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167531/lmh6626-lmh6626

器件型号:LMH6626
主题中讨论的其他器件: LMH6624

您好!

我想在 TINA/PSpice 中使用 LMH6626 (双通道)、而不是两个 LMH6624 (单通道)。 但是、TINA 中仅提供 LMH6624的 SPICE 模型。 您能否提供 LMH 6626型号? 谢谢!

NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我们的 TINA LMH6624模型反映了 LMH6626和 LMH6624器件的性能、因此我们通常仅对单通道进行建模。 TINA 中可使用两个 LMH6624模型来重建双通道 LMH6626。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ignacio 的快速回应。 如果我们使用两个 LMH6624而不是一个 LMH6626、则应保持两个直流源断开(因为 LMH6626只有两个电压源(V+和 V-)、而两个 LMH6624总共有4个电压源)。 请确认正确。

    谢谢您、此致、

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    如果两个通道都需要输出、则 TINA 中的两个 LMH6624型号都应有电压源(V+和 V-)。 在实际器件(LMH6626)中、它仅为两个源。 在其中一个 LMH6624型号上不使用电源不会产生结果、因为该型号未通电。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢 Ignacio 提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴为您提供帮助。

    此致、

    Ignacio