This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA337:放大称重传感器信号

Guru**** 2693565 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167082/ina337-amplifying-load-cell-signal

器件型号:INA337
主题中讨论的其他器件:INA326

您好!

我正在使用 INA 337放大张力和压缩应变仪类型的负载单元、但我遇到了一些问题。

我有两个问题。

1.除非在每个输入上都有缓冲器、否则我无法向放大器提供称重传感器信号。 但是、我认为不应该出现这种情况、因为放大器上应该已经有非常高的输入阻抗

2.当我执行偏移电压时、放大器不工作。 因此、我尝试将输出偏移2伏(因此引脚5处的电压为4V)、但每当我使用此电路时、我的称重传感器输入不会被放大、放大器的输出卡在2.3伏左右

此外、当我测量负载单元信号和放大器输入之间的电流时、从放大器到负载单元的电流为9mA。

我的电路中是否出现了问题?

谢谢、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    需要使用称重传感器输入信号来建立适当的共模电压、例如2.5VDC。 我们没有 INA337的 TINA 仿真、但 INA326是距离仪表放大器最近的仿真。  INA337是 INA326的宽温度(-40C 至+125C)版本、  具有一些轻微的电气差异。

    封闭是 INA326的仿真、其参数类似于您的参数。  

    e2e.ti.com/.../INA326-Load-CellA-11012022.TSC

    关于建立正确的输入 VCM 电压、这里是 VCM 与 Vout 的线性 关系。 如果您有兴趣、可以从以下链接下载。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    供参考、这里是输入差分和共模滤波配置和公式的副本。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts=1667338864690&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的快速回复

    我不确定我是否完全理解您的回答? 我的原理图是否有问题会导致放大效果不好? 我认为我正确遵循了它、但无法获得我想要的行为。

    我构建的电路与您发送的模型图像之间的唯一区别 是该电容器 C2。 该电容器有什么作用、正常运行是否必要?

    谢谢、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    [引用 userid="542611" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167082/ina337-amplifying-load-cell-signal/4390930 #4390930"]我构建的电路与您发送的模型图像之间的唯一区别 是电容器 C2。

    从初始原理图中可以看出、不清楚共模输入电压是多少。 我怀疑由于单电源轨 IA 配置、共模电压 VCM 不是足够大。  

    如果没有适当的 VCM、VCM 与 Vout 将类似如下所示、其中输入和 Vout 将不会线性运行。  

    输入必须建立适当的 VCM 输入电压、如下图中的绿线所示。 使用适当的已建立 VCM、例如您的称重传感器激励电压的中间轨、差分输入信号位于 VCM 之上。  

    注意:如果 IA 配置有双电源轨、则 VCM 可以接近接地、IA 将线性运行。 由于电路使用5VDC 单电源、因此您需要具有适当的 VCM 电压。  

    就 C2而言、这是为了向输入前端提供差分输入 LPF。 执行共模 LPF 的初始电路、差分输入滤波器需要放置在共模滤波器前面。 输入模拟前端仅放大差分输入信号、并消除共模噪声或电压、如 VCM。  

    我已随附所有必要的工具、供您模拟 IA。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond