This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:问题 LMH5401电压增益

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165495/lmh5401-questions-lmh5401-voltage-gain

器件型号:LMH5401

尊敬的德州仪器(TI)负责人。

我总是负债。

这是 Sumitomo Electric Industries、Ltd.的 Nakayama

 

关于主题、我们公司目前假定高速通信(1 Gbps 或更高)、

我正在尝试开发一个可放大电压振幅的电路板原型。

 

作为放大器电路板的设计要求、输入电压振幅约为600mVpp、

假设输出电压振幅为1200至2000mVpp。

 

此外、由于假定高速通信、

即使在1GHz 以上的频带中(理想情况下高达约4GHz)

需要获得稳定的电压增益特性。

 

该电路需要放大器元件(差分)进行放大、

似乎满足我们的原型电路要求、

在选择差分放大器时、

作为候选人、您公司的"LMH5401"被提出。

(它是最有前途的候选方案、因为它满足从直流到2GHz 的稳定放大特性。)

 

我想问一下上述产品的特性(电压增益)。

 

在数据表中、电压放大增益(增益)的值被描述为12dB。

 

如果增益为12dB、则电压振幅将约为输入电压的4倍。

输入电压放大得过大、上面解释的设计要求

(输入电压600mVpp→输出电压1200mV 至2000mV)无法满足。

*理想增益应约为10dB (约为放大倍数的3倍)。

 

如果增益仍然为12dB 并且无法调整、则无法满足要求、并且无法采用该元件。

检查数据表后半部分所述每个频率的增益特性图、

可以将增益读作可调增益(很抱歉、是误解)

 

我认为可以根据外设电路的设计将增益调整到大约10dB。

(数据表中描述的每个频率的增益特性图示例如所示

遗憾的是、没有最适合10dB 的组合、因为它以6dB 的增量递增。)

 

该放大器(LMH5401)取决于设计(取决于元件值的调整等)

是否可以将输出电压增益设置为所需的值(大约10dB)?

 

数据表以及放大器的工作原理

对于我缺乏理解和基本问题、我深表歉意、

请告诉我您的技术意见。

 

非常感谢。