This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:输出高于正常设置

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167020/lm2904-the-output-is-high-than-normal-setting

器件型号:LM2904

尊敬的专家

测试条件:230V 输入电压、12V 半负载2.915A 输出、异常、因为电源电流均衡 IBUS 电压较高、规格为2.9-3.3V、实际测试结果为不良3.41-3.43V、故障率约为81/900 =9%

通道:

下面是测试输入和输出波形

图1显示 了 LM2904的 PIN1波形输出、LM2904的 PIN5和 PIN6输入以及 LM2904的 PIN7输出

图2. VBUS:3.495V

图3显示了 PIN2和 PIN3之间的压差为29.8mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    有关原理图的几点。 LM2904无法直接驱动100nF 电容器(引脚1至 MC11)。 此外、共模电压范围扩展至低于正电源轨1.5伏。 MU2B 引脚5超出共模电压范围。  

    最棒的
    Jerry