This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:能否使用从高侧向低侧发送电源?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC1300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166955/amc3301-can-i-use-sending-power-from-the-high-side-to-the-low-side

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC1300EVM

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"该器件是一款具有隔离式电源变压器的隔离式放大器、在数据表中、电源来自低侧、为高侧供电。

我可以使用从高侧到低侧的供电吗?

在图片中、电源部分似乎与放大器完全隔离。

但没有在另一个方向上使用变压器的示例。

我正在尝试设计隔离式耳机。

ACM3301可支持高达7000V 的隔离。 这非常好、但放大器输入是我的编解码器输出、在这一侧、我有3.3V 可用电压。

另一方面、耳机不能通电、我可以使用 AMC3301吗?"  

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    该器件未以这种方式指定运行、无法运行、但感谢您提请我们注意这种潜在的用例。  

    AMC1300EVM 的类似版本可与隔离式变压器配合使用: https://www.ti.com/tool/AMC1300EVM