This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:生成叠加66mV 交流正弦噪声的三角直流波形

Guru**** 2514565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167940/opa569-generating-triangular-dc-waveform-with-superimposed-66mv-ac-sinusoidal-noise

器件型号:OPA569

您好!

这可能是一个简单的问题。 我 尝试生成叠加交流噪声的直流电、以进行一些噪声容差测试。

我认为、

OPA569可用作加法放大器并馈入交流噪声和直流输入以生成输出的一种方法。

它不是在求和放大器配置中使用、  

 是否可以将函数发生器(即33250A 或33100A)与 OPA569一起用作增益为2或3的缓冲器、以生成以下输出或任何可能的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在型号上做了拼写错误。 函数发生器 HP 33120A 、而非33100A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kaneshapillai、

    您意味着您需要将两个输入相加、如下所示。  

    e2e.ti.com/.../OPA569-summing-driver-11032022.TSC

    这是另一个单电源电压示例。  

    请告诉我们这是否符合您的要求。 此外、您可以尝试将两个发生器串联并生成类似的波形、但负载电流可能会受到限制。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 我将 对其进行测试。