This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001的关断功能和泄漏电流

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167610/tlv9001-shutdown-function-of-tlv9001-and-leakage-current

器件型号:TLV9001

你好

如 TLV9001S 数据表中所述、SHDN 引脚通过上拉电阻器从内部连接到 VDD。 我想知道、是否要在上电期间禁用放大器。 在 Micro 产生逻辑低电压电平之前、我是否可以在外部使用下拉电阻器。 如果是、下拉电阻器的电阻是多少。

另一个问题是在 SHDN 模式下、运算放大器的输出处于高阻抗状态、泄漏电流是多少。

第三个问题是、如果 TLV9001S 未通电、输出的状态是什么? 它仍然是高阻抗状态、泄漏电流是多少。 也适用于输入引脚、非反相输入或反相输入。 运算放大器未通电时的功耗。 我认为输入也是高阻抗状态、它是正确的吗? 什么是泄漏电流。 我希望泄漏电流非常小、仅需几纳安、甚至在 PA 级。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /SHDN 引脚偏置电流的额定值通常为150nA。 因此、请使下拉电阻器比该电阻器强得多、例如 ≤100 kΩ。

    关断 GΩ 阻抗通常指定为10k Ω。 在5V 时、这对应于0.5nA。

    输入和输出具有两个电源轨的钳位二极管;没有电流限制。 您不得对未供电设备的 I/O 施加电压;请使用关断状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请利用  设计中的《设计具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器》应用手册。