This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7373:1:4 VGA 放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7373, OPA3693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763268/ths7373-1-4-vga-amp

器件型号:THS7373
主题中讨论的其他器件: OPA3693

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们正在调查 VGA AMP、例如 AD8075。

我们的应用是一个 VGA 源到四个 VGA 端口。

我们需要确认、我们是否可以在应用中并联四个 THS7373? 因为 AD8075数据表显示了该应用、但 TI 没有显示。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!  

    您是指 AD8075数据表中的"三路视频多路复用器"部分吗? 此应用程序似乎使用多个源、并使用每个通道的禁用在它们之间进行选择。 在这种情况下、THS7373不支持此功能、因为其禁用不会像 AD8075那样将器件置于高阻抗状态。 TI 确实提供了 OPA3693、该器件提供与 AD8075类似的功能、并且在其数据表中包含了多路复用应用电路。  

    如果您尝试从一个电源驱动四个 THS7373器件、每个电源具有不同的输出端口、则使用此器件不会出现问题。 请注意、您将需要考虑用于每个放大器的输入电阻器的并联组合。  

    最棒的

    Hasan Babiker