This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2677:任何高输出电流高速运算放大器都可以驱动5欧姆负载

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773258/opa2677-any-high-output-current-high-speed-opamp-could-drive-5-ohms-loads

器件型号:OPA2677

大家好、

我正在为手机客户寻找高输出电流放大器。 它们需要放大器:

1、在5欧姆负载下输出300mA 电流;

2.带宽需要超过100mA;

3.封装需要是 BGA 或 QFN,足够小以适合手机。

4、电源电 压越低、电压越低越好。

他们说、他们可以接受双通道并联解决方案、但不接受添加一个大的串联电阻器。 自摆幅起。 你可以建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您是否意味着您需要100MHz 的带宽? 放大器将配置为什么增益?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器、0dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    OPA2677是唯一符合您提到的所有规格的器件。

    最棒的
    Hasan Babiker