This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:最大灌电流是多少?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763404/tl082-what-is-the-max-sink-current

器件型号:TL082

大家好、

      

     TL082电源为 ±15V

     当输出电压为-15V 时、客户想知道 TL082的最大灌电流是多少? 我无法在数据表中找到。 当前道路如下图所示。 你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    这取决于负载。 输出电流可通过数据表的图5进行估算。

    让我们举两个例子:

    Rload 为1k。 则输出可以发出11V 电压。 11V/1k = 11mA。

    2.负载为250R。 则输出可以发出7.5V 电压。 7.5V/250R = 30mA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    最大输出摆幅取决于设计所需的输出电流。 有关 输入/输出限制的 TI 高精度实验室视频、我建议观看这些视频以了解详情。

    图5中的 Kai 正确显示了器件的最大输出摆幅限制。

    谢谢、

    Tim Claycomb