This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:电压增益控制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763258/lm13700-gain-control-by-voltage

器件型号:LM13700

您好!

数据表中提到了压控放大器。

但是、我的客户要求失真尽可能低(以及电压控制放大器)。

您是否有任何好主意来满足他们的要求?

如果电路上没有 LM13700、这不是问题。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    如果我正确阅读了您的帖子、您已经在使用 LM13700、但它会增加太多失真以满足您的需求。
    数据表中的 VCA 示例对输入信号进行衰减、然后通过较大的 RL 对其进行放大。
    我希望将 LM13700移至所需信号更小的输入端、这样 LM13700输入端的信号衰减就更少。 使用更低的 RL、以便 LM13700级不会出现太多增益、然后使用传统放大器电路来获得大部分电压增益。
    还应考虑根据第8.3.1节(数据表)中的文本增加 Iabc 电流

    您也不能使用达林顿缓冲器并将输出电流直接接入 TIA (跨导)运算放大器。