This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501PB:ONET8501PB 应用的问题

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8501PB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/773249/onet8501pb-questions-for-onet8501pb-application

器件型号:ONET8501PB

各位专家:

我们的客户希望使用 ONET8501PB 连接到具有反向差分输入的 ROSA、因为存在一些布局优化问题、您能帮助检查它是否适合此类使用吗?

ROSA D-输出连接到 ONET8501PB DIN+

ROSA D+输出连接到 ONET8501PB DIN-

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    您可以执行此操作。 实质上、您正在反转输入极性。 请注意、在输出端- DOUT+和 DOUT-极性也相反(因为您正在更改输入极性)。

    此致、Nasser