Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, OPA4350, OPA4340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4350 主题中讨论的其他器件:TIDA-01606、 OPA4340
尊敬的 TI:
我正在从事一个类似于 TIDA-01606的项目:适用于太阳能串式逆变器的10kW 三级三相并网逆变器参考设计。
由于我不是很熟悉运算放大器、而且有很多可用的运算放大器、因此我想知道您为什么选择 OPA4340 (电流)和 OPA4350 (电压)。
我能否重新安排 OPA 器件的速度、例如使用 TLV27x? 或者、这是否会导致性能下降、因为它具有更低的带宽和更多的噪声、从而使其他任何东西保持不变?
TLV27x 也适用于驱动28377D 或类似 C2000器件上的 ADC。
我希望你能帮助我。
MK