This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可使用 OPA 567或 OPA 569

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567, OPA569, OPA564, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762727/possibility-of-using-opa-567-or-opa-569

主题中讨论的其他器件:OPA567OPA569OPA564OPA547
我将 任意 波形 发生器用于  供电珀耳帖模块(热电加热器/冷却器)。  
提供信号的典型参数为:
正弦波形
-电压高达10V  
-电流高达0.2A
频率高达0.1Hz (通常约为0.005-0.05Hz)。
然而、出于所需的目的、波形发生器的最大功率很小、我想从发生器获取信号功率(精确地说、由于电压已经达到所用  珀耳帖模块的限值、因此有必要增加电流。
据我了解、运算放大器 OPA 567和 OPA 569可用于热电设备。
但我想咨询一下-这些放大器能否在保持上述信号参数的情况下获得功率?
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    功率运算放大器 通常用于 TEC 驱动器应用。 正确指定的功率运算放大器 应在该类型 的应用中提供非常好的性能。

    您提到了最高10V 电压的要求、我认为这是所需的输出电压摆幅。 OPA567和 OPA569的额定最大工作电压均为+5.5V、无法满足10V 输出摆幅要求。 为了使10V 摆幅、功率运算放大  器必须由大于10V 的电源供电、并且能够在所需的输出电流电平下提供10V 输出摆幅。

    我认为能够很好地满足您的 TEC 应用需求的两个功率运算放大器是 OPA547 (0.5A)和 OPA564 (1.5A)。 两者都可以提供超过200mA 的电流、 并且具有更高的输出电流能力、使其输出摆动更接近电源 轨。 您可以在 OPA547和 OPA564的数据表中找到它们的更多信息 、该数据表位于:

      

    TEC 应用通常使用桥接式负载配置、如 OPA567数据表图14或 OPA569数据表图20所示。  也可以在桥接式负载电路中连接两个 OPA547或 OPA564功率运算放大 器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的建议!