This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341:关于输入电压

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772860/lmv341-regarding-input-voltage

器件型号:LMV341

大家好、

客户将 LMV 342更改为 LMV 341。

输入端子(+)电压为200mV、输入端子(-)电压为150mV。

对于 LMV 342、输入端子(-)也是200mV。

我想知道原因。

e2e.ti.com/.../LMV341.pdf

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji-San、

    当电路使用 LMV341时、它是否起作用?

    您的原理图可能会切换输入。 您能否确认实际使用了积极反馈?

    您可能看到的是器件之间输入偏置电流的差异、这会影响失调电压。

    任何其他信息、如测量数据和输入条件、都将有所帮助。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我同意 Paul 的说法、电路看起来很奇怪...

    0.47pF 电容是与7k5电阻并联还是与光电二极管串联?

    是光电二极管还是 LED?

    正如 Paul 已经问过的、OPAMP 的输入是否已交换?

    电路是否应为具有偏置的 TIA?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San、Kai-San、

    我很抱歉。

    我更正了它、因为电路图中出现了错误。

    二极管是光电二极管。

    e2e.ti.com/.../LMV341_5F00_2.pdf

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji-San、

    您能否回答以下问题:

    *当电路使用 LMV341时、它是否起作用?
    *光电二极管提供了多少电流?
    *光电二极管的类型在电路之间是否发生了变化?
    *您是否有任何其他信息(测量数据、输入条件)?

    谢谢、
    Paul