This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMP 仿真模型

Guru**** 2972950 points

Other Parts Discussed in Thread: TL343, OPA343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762662/opamp-simulation-model

主题中讨论的其他器件:TL343、 OPA343

您好!

您能否共享以下器件的 SPICE 模型  

  1. TL343IDBVR
  2. LMV342IDGKR
  3. TL331QDBVRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    所有可用型号均可在此处找到:

    webench.ti.com/.../

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 我找不到的型号  

    1. TL343IDBVR

    您能否共享相同的仿真模型。

    此致

    Anuraj NK

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    则不存在模型。 请记住、TL343是一款非常旧的运算放大器。 TI 有许多更新的运算放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。
    OPA343nA/250型号符合要求。 SPICE 模型也是如此。 我将继续使用该部件。 您是否看到此零件的任何 EOL /停产问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraj、

    OPA343NA 不存在很快被淘汰的危险。  但是、请注意、TL343和 OPA343之间没有相似之处。  前一个器件采用双极高压(30V)工艺、GBW 为1MHz、后一个器件采用低压(5V) CMOS 工艺、GBW 为5.5MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢