This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:在馈入0V 输入时、能否生成0V 放大输出?

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772922/opa552-can-i-make-0v-amplified-output-when-feeding-0-v-input

器件型号:OPA552

大家好。 我正在使用 Arduino Due 的 DAC 和高通滤波器创建上述脉冲。

我使用的 OPA552PA 提供+-30V 电压、上面提到的脉冲是 V_IN (正输入)。

R1 = 150k Ω、R2 = 10k Ω

当我的输入信号变为0V 时、我希望输出电压也变为0V。

为了实现这一目标、我应该添加哪种类型的额外电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为什么要打开新的主题?

    无需添加额外电路:

    e2e.ti.com/.../david1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="kai klaas69"]无需添加额外的电路:

    谢谢、Kai。

    [引用 user="kai klaas69"]为什么要打开新的线程?

    因为没有额外的更新。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当输入电压处于波形的0V 部分时、OPA552输出电压将接近0V。 但是、运算放大器 确实表现出某种程度的自然输入电压偏移(Vos)。 OPA552 在室温下的额定 Vos 典型值为+/-1mV、最大值为+/-3mV、在  -40°C 至125°C 的结温(Tj)范围内可高达+/-5mV

    您的电路设置了+16V/V 的同相增益 输入 Vos 将被该增益放大、输出电压偏移(Voso)将导致高达(16V/V)(+/-5mV)或+/-80mV。 它可能会更小、但无论结果是什么电平、它都不会完全为零伏。

    可以将特意添加 的失调电压汇总到运算放大器输入 中、以使输出失调电压为零、但  在   实现零的条件  下、输出仅为零。  如果温度、电源等发生变化、则偏移将从零开始。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程