This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:与外部串联电阻相关的 INA214增益误差因子

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762434/ina214-ina214-gain-error-factor-related-to-external-series-resistance

器件型号:INA214

尊敬的团队:

当客户使用 INA214来感测输入端的输入电流时、他们发现输入电流的值相同(不同的输入电压)、OPA 放大值(PIN6)是不同的。
例如、Rsense = 2 m Ω、输入电压40~72V、调整负载、使输入电流约为5.7A
40V、5.7A→594mV
48V、5.7A→616mV
60V、5.7A→630mV
72V、5.7A→652mV
怀疑输入电流过脏、导致放大的电压误差。
 

随后将 R14和 R15电阻值从2欧姆调整为1欧姆左右、发现上述问题可以得到改善(滤波器更强);
但整个增益从100下降到大约50、我认为它应该与增益误差因子相关。


如果我们将 R14 R15更改为如此大、除了较小的增益和较慢的响应之外、还有其他影响吗?

为什么数据表建议"外部串联电阻"应小于10欧姆?

3.您建议如何解决此问题? 更改哪些组件或更改为哪些设备?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    第7.4.1节非常好地解释了为什么滤波电阻必须保持在10R。 不要忽略图24中标有"偏置"的框。 这种偏置网络是导致输入偏置电流不匹配的原因。 因此、将 R14和 R15增加到高达1k 根本就不可行!

    我对您的原理图和应用有一些疑问:

    2MR 分流器位于何处? 在输入电压(高侧)还是 GND (低侧)? 共模输入电压是多少? 5.7A x 2MR?

    您写道"调整负载、使输入电流约为5.7A"。 "关于"的精确度如何? 这是否是不同输出电压的原因?

    测量期间分流器上的差分输入电压下降了多少? 您能否使用 DVM (数字电压表)测量它?

    输入电压是否有纹波? 您能否显示输入电压的示波器图?

    R16的用途是什么? 您为什么在那里使用如此高的电阻?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好的、我将使 R14和 R15  保持为2欧姆。

    2MR 位于 GND (低侧)。  我 确实 使用 DVM 来测量 分流 R 交叉电压、以确保 "调整负载、使输入电流大约为5.7A "、因此我认为精度没有问题。

    R16 10k Ω 用于 调节 MCU ADC 的输出电压、如图所示。 这里有什么问题吗?


    实际上、我找到了解决此问题的解决方案。

    我将 C9和 C10从6800pF 调整为0.22uF、在这个问题上有很大改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    是的、如果输入信号有噪声、增加 C9和 C10是一个很好的主意。 如果输入信号携带 HF 噪声、您甚至可以添加铁氧体磁珠、如数据表的第7.4.5节所示。

    AH OK、R16是电阻式电压分压器的一部分。 现在这是有道理的。 是的、您可以这么做。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的帮助、我们可以关闭此主题!

    BR

    Kevin