This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于从正弦信号恢复27MHz 时钟的比较器。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771946/comparator-for-restoring-27mhz-clock-from-sine-signal

主题中讨论的其他器件:TLV3501、 LMV7219

您好!

我正在寻找允许我从正弦波形恢复27MHz 时钟的比较器(最小100mVpp)。 我 很难找到一种解决方案、因为它是低功耗解决方案、因此最大静态电流假设约为1mA、最小电源电压约为2V7/3V0。 您是否熟悉任何符合要求的解决方案? 感谢你的任何帮助。

此致、

Adam Pelc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *最小100mVpp -输入正弦电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您的正弦信号的完整输入范围是多少? 我想确保器件能够处理您计划馈入的信号的满振幅。

    对于推挽输出、TLV3501可能是一个不错的选择。 它具有325uA 的静态电流、电源电压范围为2.7V-5.5V。 输入共模范围比 V-电源低200mV;假设应用中 V-= GND、该器件应处理最小100mVpp 的正弦波。

    要计算器件可承受的最大输入频率、公式为:

    1/(tr + tf + TPLH + tphl)

    对于该器  件、它可以切换的最大输入频率为37MHz、这应满足您的需求、前提是您符合数据表中的最坏情况测试条件。  

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    感谢你的帮助。 有一点、您曾写道 TLV3501具有325uA 的静态电流、但在数据表中有有关3.2mA 至5mA 典型值的信息。 为什么会有这样的差异、或者我错过了什么?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    乔纳森肯定想说3250µA 请参阅数据表图11中的5V 电源电压下的电源电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很抱歉造成混淆。 是的、TLV3501确实具有3.2mA IQ @5V 电源、我在这里误解了这些器件、对此我深表歉意。

    最能满足您需求的器件是 LMV7219。 它在5V 时具有1.1mA 的典型电源电流、并且假定典型规格在大约40MHz 的范围内切换。 但是、该器件的最坏情况最大开关条件大约为23MHz。 您可以决定这是否可用于您的申请。

    此致、
    Jonny