数据表中 TOC 中的数据表输出电压与电流之间的关系有点令人困惑。 在0.9V 偏置电压下、显示的电流范围看起来是0-0.3mA。 但该器件的额定拉电流为35mA (6.5V 偏置)。 该规格说明是指 TOC、但6.5V 的数据不存在。 我不明白输出电压如何在不同的偏置点进行调节、例如典型的3V 偏置。 你有这些数据吗?
谢谢、
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dan、您好!
35mA 是6.5V 电源下的短路电流。 这是输出短接到另一个电源轨时预期的最小电流。
输出驱动下降到远远低于1.2V 电源电压、从电源电流图<1.2V 的急剧变化可以看出这一点。 这是一款毫微功耗(75nA)器件、因此不会驱动高负载-通常只是一个 GPIO 唤醒引脚。
所指的图形为图3至图6。 图中有0.9V 和6.5V 曲线。
通过深入了解一些特性数据、我发现"缺失"2.7V 短路图、该图填充 了0.9至6.5V 之间的电压。
因此、在25°C 时、灌电流大约为7mA、拉电流大约为11mA。
答案很好。 该图很有用。 我认为对于真正希望实现低功耗的应用、我们必须从电源电压上断开所有泄漏(电容器、MCU 等)。 否则、纳安级比较器的性能将不会大有帮助。 对于新产品、如果输出表现得像 FET、并且能够为低电流 MCU 供电、例如1.8V 或3.3V 的 nRF52、那将是很好的选择。 如果没有 FET 将下游电路与电源电压断开、比较器就像纳安级应用的半 A 解决方案。 对于我的器件、我将插入 Nlia PMZ950UPEYL 以打开 MCU 电源。