This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258DRG4与放大器;LM258DR 性能差分

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258, LM258A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762888/lm258-lm258drg4-lm258dr-performance-is-diff

器件型号:LM258

你(们)好,先生

我将 LM258用于4-20mA 电流输出、

但我发现这两个部分是同一电路中的差动参考(漂移)

您能否告诉我 LM258DRG4和 LM258DR 的差分值

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    可以在此处找到该信息。

    http://www.ti.com/product/LM258/pinout-quality

    列出的唯一潜在差异是铅涂层。 观察到的漂移不是由器件型号差异引起的。  

    漂移是"过热"变化还是"部件间"变化?

    LM258A 具有更好的 Vio 规格、并且在数据表中具有温度漂移最大值。