Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA454, XTR111, OPA552, OPA192, OPA551
主题中讨论的其他器件:XTR111、 OPA564、 OPA454、 OPA552、 OPA192、 OPA551
我希望应用此设计;我将使用 Arduino Due 的 DAC 通过添加高通滤波器生成-1.6 ~ 1.6V 双相方波脉冲信号。
短时间内、信号将达到1.6V 或-1.6V、其余的将在该周期内为0V。
稍后可以更改该信号的放大器以增大或减小输出电流。 信号的频率范围为50 ~ 8、000Hz。
-使用公式、当输入电压信号为0V 时、我不希望电流流动。
-我想使用上面的双相电压脉冲生成负电流
-我将添加一个500 ~ 1、000、000 Ω 的负载电阻器。
-无论负载电阻是多少、我所需的电流都是100mA。
-我的电源最高可支持30 V
因此、我想将运算放大器更改为 TI 的 OPA445APG4。
如何在 slau501中更改设计以满足我的要求?
我们欢迎您推荐不同的 TI 运算放大器、晶体管等、我将订购它们来实现它。
或者、如果更好地使用类似这样的 TI 电压-电流转换器 IC、
请告诉我。
感谢你的帮助