This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:将正负交流电压更改为具有正振幅的方波。

Guru**** 2510905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, LM393-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761166/tlv3501-change-the-positive-and-negative-alternating-voltage-into-a-square-wave-with-positive-amplitude

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件: LM393-N

输入电压是正负电压的替代电压。 为了便于理解、 我放置了两个仅具有+26V 和-26V 的相同方波源、这意味着放大器的输入电压(除以电阻器)为+6V 和-6V、连接到两个输入引脚(接地端)。 它可以将替代电压源(-6V 和+6V)更改为方波(仅+5V 和0V)。 但放大器 TLV3501 V-连接到 GND、因此当输入引脚连接到-6V 时、可以 强制该引脚降低到-0.3V。 那么、该电路中是否存在隐藏的危险?

如果是、您可以提出任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 +6V 和-6V 过高。 5V 单电源的合法输入范围为+5.2至-0.2V。

    输入受到电源的 ESD 二极管的保护:

    负摆幅将被输入 ESD 保护二极管钳制在-450mV 左右。 正摆幅将被钳制到 V+、钳制量类似。

    这不是理想情况-输入范围超出了有效范围、您需要对 ESD 二极管施加应力。

    最简单的解决方案是增加分压比、使±6V 变为小于±200mV、并保持在有效输入范围内。 比较器不需要绝对值-仅需要相对电平。

    因此、如果您将3k 电阻器更改为75欧姆、则输入信号会降低至可接受的±194mV。

    否则、您将需要添加外部衰减和钳位。 也可以使用上拉电阻器对输入进行电平位移-但这确实会变得复杂。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您耐心的回答!

    实际上、我在上面设置的输入电压源不是方波、而是梯形波(来自变压器的辅助绕组和初级绕组的输入电压为+/- 400、匝数比为15:1:1、因此上述源为+/- 26V)。 我的意思是波的下降沿不是无限的、所以我想捕获过零点、然后使用电平翻转来连接我的电路。  

    因此、调整分压器分压比可能会影响精度。  

    我将尝试使用您的建议并查看结果。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于一段时间以来没有其他问题,我将关闭这一职位。 如果您有其他问题、请随时回复、帖子将重新打开。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM393-N 数据表的图31显示了一款非常出色的过零检测器。 这是否对您有所帮助?

    Kai