This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:LMH7322和 LM139A 由上电前存在输入导致的输出瞬变

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LMH7322, LM139, TLV7031, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759925/lmh7322-lmh7322-and-lm139a-output-transients-caused-by-inputs-being-present-before-power-up

器件型号:LMH7322
主题中讨论的其他器件:LM139ALM139TLV7031TLV7011

伙计们、我正在与客户合作、想知道我们是否有关于输出端可能出现的瞬变幅度的任何信息、以及器件断电和输入端存在电压(来自外部源-超出我们的控制范围)。 LM139A 也有同样的问题。 从根本上说、我们将评估在不移除输入信号的情况下、如果箱体断电以更改测试配置会发生什么情况。  

对于 LMH7322:

VCCI 为+3.3V

VCCO 为-0.8V

VEE 为-3.3V

输入信号电平为1.0V 和1.4V。

 

对于 LM139A:

电源电压为±3.3V

反相输入设置为+电源轨的一半

同相输入来自另一个接地基准+3.3V 电源。

输出通过4.7K 上拉至接地。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannan、

    我不知道有关 LMH7322在断电期间所做操作的任何特定数据(数据表中的数据除外)。 它没有任何 POR 类型的电路。

    是否可以预先将 LE 引脚置为有效? 这可能会将输出置于已知状态。 但断电时发生的情况尚不确定。 测试组合矩阵可利用各种电源定序、斜升和输出负载。 他们必须在实际条件下对其进行测试。 我们无法在工作台上复制所有可能的条件。

    LM139A 也没有任何 POR 类型的电路、所以运行方式也是不确定的(尽管它是一款简单得多且可能更易于预测的器件)。

    请注意、它们超出了 LM139A 的输入范围。 指定的输入范围为 GND 至低于 V+ 2V (过温条件下、由于选择了 LM139、我认为这很重要)。

    转换为双电源的输入范围为-3.3V 至+1.3V。 反相输入为3.3/2= 1.65V。 虽然这在室温下可能工作正常、但在寒冷温度下、它们可能会看到一些故障。

    我不清楚"同相输入来自另一个接地基准+3.3V 电源"的电压是多少、但如果它一直大于+1.3V、那么这也是不好的。

    当功率下降时、它还会根据输入电压改变输入共模(正如器件看到的那样)、因此在断电期间输入并不是真的"稳定"、并且器件会像它那样做出反应。 您看到的"毛刺脉冲"大小很可能与比较器的电源斜降速率和响应时间成正比(也在变化)。 因此、确定将发生什么是不容易的。 每个应用都是不同的。

    我们确实有一些具有 POR 功能的器件、可确保已知输出状态、但这主要用于加电。 如果电源下降速度快于 POR 反应速度、这将不会大有帮助。 具有 POR 的此类集电极开路比较器是 TLV7011、但最大电压为5.5V、或 TLV7031、但速度较慢(3us)。

    他们只需尝试一下即可...而且、作为任何依赖器件未指定操作的系统(幸运)、他们将来可能会遇到问题(流程或供应商的变更)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 LM139输入范围、数据表 SLCS006U - 2018年11月修订版、第7.6节注3指出、只要一个输入超出共模输入范围、则器件将正常工作、前提是另一个输入处于共模范围内。   

    我是否误解了上述帖子或上述改述的注释中表达的关注?

    请告诉我、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    是的、您正确理解了注释。 简单输入级(图6)将沿 PNP 输入器件的方向"倾斜"、该器件仍在工作(仍处于输入范围内并牵引尾电流)、因此输出应正确。 但是、偏移、恢复时间、响应时间和电源电流等规格在这种情况下都会受到影响。

    在 POST 中未指定同相("其他")引脚上的电压。 如果两个输入都超出输入电压范围、则输出可能会出现故障(尽管应用部分说过、我个人不相信"两个输入都输出"的情况、也不鼓励这种情况-尤其是过热)。

    我们的职责是指出何时违反规范、并提请客户注意、以便他们做出明智的决策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill
    由于一段时间以来没有其他问题,我将关闭这一职位。 如果您有其他问题、请随时回复、帖子将重新打开。
    卡盘