This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:共模范围内的输入电压偏移

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376, OPA191, OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762793/opa376-input-voltage-offset-over-common-mode-range

器件型号:OPA376
主题中讨论的其他器件: OPA191OPA196

您好!

OPA376数据表封面和规格表显示了一个极好的输入电压偏移规格、最大值为25uV (非常适合非自动置零放大器的器件)。

只有在稍后进入数据表时、您才会看到输入失调电压与共模电压的关系图。  在1伏以内时
失调电压会升至毫伏。

此图表是否准确?  Y 轴是否应读数为微伏?  如果 TI 可以在规格表和/或封面中提及这种临界情况、那将是很好的。

未深入了解数据表的读者可能会感觉输入失调电压在所有情况下都小于25uV。

谢谢、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    OPA376中的所有信息都是正确的。  输入共模范围在两个电源轨基础上向外扩展了100mV、但 CMRR 仅在(V-)< VCM <(V+)-1.3V 之间指定-请参阅下文。

    这样做的原因是为了覆盖整个输入共模电压范围、使用了两个差分对: PMOS 涵盖从负电源轨到正电源轨以下最高1V 的范围、并且 NMOS 差分对接管-由于与 PMOS 不同、NMOS 失调电压未修整、其值可能在+/-2.5mV 之间变化。  

    除了 Vos 之外、其他规格可能会显著偏离、同时 VCM>(V+)-1.3V -请参阅下表。

    如果您在4.5V 的最小电源下运行、则可以考虑改用 OPA191或 OPA196、它们是非斩波器、具有轨到轨线性输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    好的、谢谢、我没有看到第二张表格。  有道理。  感谢你的帮助。