This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4727:温度范围处理不当

Guru**** 2968430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762182/opa4727-temperature-range-mishmash

器件型号:OPA4727

您好、运算放大器专家、

OP4727 ( SBOS314H–2004年9月–2007年4月修订版)的数据表 规定:

-首页->所有版本的额定工作温度范围均为–40°C 至+125°C

-附录第1页-> OPA4727AIPWR 运算温度(°C) -40至85

正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James Bond:

    感谢您的发帖并将其提请我们注意。 我们已经研究过这一点、正确的温度范围为-40°C 至125°C 我们将致力于更新文档、以避免今后出现任何混淆。

    此致、
    Tamara