大家好、团队成员。
对于 TLV6001、我有2个问题。
在 TINA TI 中、如果 VS 为3.3V、则输出电压为3.02v。
数据表显示如下。(RL = 2k Ω 时为100mV)
为什么?
为什么"减少的 RL 数量"会产生较大的输出电压?(5mV 至75mV)?
如何将 RL 作为 D/S 配置连接到 Vs/2、如下所示?
kΩ 另有说明、在 TA = 25°C 时、RL = 10k Ω 连接至 VS/2、VCM = VOUT = Vs/2。
有什么因素会使输入电压下降?
(客户希望详细说明客户可以从3.3V±3%的电压中获得的电压)
此处是 TINA TI 文件。