This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:使用哪个接地?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762503/ina226-which-ground-to-use

器件型号:INA226

我之前见过 INA226的实现、它在其中使用负载的负侧作为接地。  

数据表中的 TI 图、图30似乎暗示了您可以与处理器共用接地。

我是不是误解了这个图表、还是您能这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、

    感谢您考虑使用德州仪器。 我们将在下一个工作日(周一上午8:00开始、美国山区时间)对您的问题作出答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我看不出您的问题和图30是如何相互关联的。 您能否展示原理图以使其更清晰、请参阅?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、

    我可以帮助您解决问题。 为了直接回答您的问题、INA226确实可以与处理器的接地端共用其接地端。 它还可以与负载共享接地。 实际上、建议 INA226、负载和与 INA226通信的微处理器都具有一个共用/公共接地。 如果系统的其中一个接地电平与另一个接地电平不同、甚至相差毫伏、则精度和性能可能会降低。 现在、我要说、由于 INA226是数字输出、因此 INA226与主机处理器接地的匹配并不像 INA226是模拟电压输出器件那样重要。 I2C 电压逻辑电平的余量允许稍微变化、但总的来说 INA226和主机处理器仍然需要一个公共接地。

    我希望这是你所要问的。 如果不是、请回帖。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用。