This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:单端输出的公式

Guru**** 2930930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762040/amc1301-equation-for-single-ended-output

器件型号:AMC1301

如何获得方程式1?

如果 Vcm = GND
VOUT =(R4/(R3+R4))+((R1+R2)/R2)*VOUT-(R1/R2) VOUTN
如果 VCM、而不是 GND、为什么要变为方程1? 非 VOUT =(R4/(R3+R4))+((R1+R2)/R2)* VOUT-(R1/R2) VOUTN + VCM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    感谢您的发帖!

    由于 R1 = R4且 R2 = R3、因此该公式简化为技术文档中所示的公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我得到以下结果:

    当然、这是:

    VOUT = R1/R2 x (VoutP - VoutN)+ VCM

    "V3"是 U2引脚3处的电压。

    Kai