This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111、XTR115、XTR116、XTR117的区别是什么?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111, XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762318/xtr111-what-differentiates-the-parts-xtr111-xtr115-xtr116-xtr117

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件:XTR117XTR115XTR116

我正在着手设计电流环路压力传感器。

我不知道要选择哪个部件。   

您会在什么情况下或何时选择其中一个器件而不是另一个器件?

或者以另一种方式问、XTR111、XTR115、XTR116、XTR117部件有何区别 ?

我将需要 XTR111的5V 稳压输出来馈入我的传感器。

我的示波器是8-30V 电流环路工业应用。

8-30V 输入电压、

满量程<+-1%、温度范围-40°C 至105°C   

我确定它在规格表的某个位置、... 但我不会对它进行挑选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    XTR111是3线电压至电流转换器和发送器、而 XTR115、XTR116和 XTR117属于2线电流环路发送器系列。

    2线或3线变送器之间的主要区别在于 电流环路中传感器/变送器电路的供电方式:

    1. 2线制变送器由回路供电:

      • 发送器和传感器远程位置的应用。

      • 本地电源不实用

      • 输入电路相对于环路电源接地浮动

    2. 3线制变送器由本地供电:

      • 发送器位于本地电源附近

      • 输入以本地电源接地为基准

      • 也称为电压-电流转换器;接受输入电压并执行电流转换

    XTR111 (3线制)接受输入电压、支持0mA-20mA、4mA-20mAm 5mA-25mA 输出电流范围。

    XTR115、6、7 (2线)用于接受输入电流并产生4-20mA 的电流输出(IO= IIN*100)。  XTR115提供一个5V 稳压器来为电路供电、并提供一个2.5V 基准、可用于生成偏移电流或用作 DAC 基准。  XTR116提供一个5V 稳压器来为电路供电、并提供4.096V 基准电压。 XTR117包括5V 稳压器、但没有基准。

    随附的演示文稿解释了4-20mA 概念、并详细解释了2线与3线变送器之间的差异、这将有助于您做出决策。

    非常感谢、

    此致、

    Luis Chioye

    e2e.ti.com/.../0336.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    您打算使用什么压力传感器?

    Kai