This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903未使用的通道

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762117/lm2903-lm2903-unused-channel

器件型号:LM2903

大家好、

我客户的产品将大规模生产;电路板上有一个未使用的 LM2903通道。 它们使反相输入、同相输入和输出引脚保持开路。

我参考了此 E2E 答案、但未找到上述情况。

那么 、可以将未使用通道的所有引脚保持断开状态吗? 风险是什么?

谢谢。

此致、

杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    虽然输出无需连接到任何设备、但不应将输入引脚保持未连接状态。

    Ron 写道:

    '一个输入通过串联电阻连接到 GND/VCC-引脚、另一个输入通过串联电阻连接到 VCC。 这将提供一个已知且稳定的未使用的输出。"

    我认为这种方法可以在您的应用中使用。 每次连接使用10k 电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。 这也是我的解决方案。 虽然问题是客户无法修改它、因为它将进行大规模生产...

    此致、

    杨