This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6035:在具有直流输入和1K 负载的 LMC6035上的输出振荡

Guru**** 2595030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772467/lmc6035-output-oscillation-on-lmc6035-with-dc-input-and-1k-load

器件型号:LMC6035

我尝试将 LMC6035用作同相增益放大器。 我在下面看到了电路(设计中存在旁路电容器、但未显示)。 我在 LMC6035的引脚5上有一个稳定的1V 直流信号、我希望引脚7上有一个稳定的5V 输出信号(即网络 Y_I_FB)。 我正在尝试驱动一个简单的电阻负载、但我在输出上会出现较大的振荡。 对于1V 输入和1K 负载电阻器、我在~425kHz 时获得1V-5V 的输出振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlton、

    我会在 R507上安装一个10pF 电容。 此外、考虑降低 R506和 R507的值。

    您是否在 LMC6035的引脚8和引脚4之间连接了100N 旁路电容器?

    LMC6035的输出端是否存在任何容性负载? 如果是、请在输出端直接安装一个47...100R 的隔离电阻器。 请记住、电压表和示波器探头可能会显示相当大的电容。

    将 R506和 R507安装在非常靠近 LMC6035的位置、以避免杂散电容和电感环路。

    如果 LMC6035的输入信号被移除、则在 LMC6035的+输入上使用低通滤波。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议!

    我在引脚8和4上确实有100N 旁路(正如我原来的文章中所述)。 R506和 R507紧邻运算放大器。 输入信号是来自附近仪表放大器的直流稳定输出(峰峰值只有几 mV、不会导致输出上出现4V 振荡)。

    我将在 R507上尝试电容、看看是否有用、但如果没有、我可能只需更改放大器、因为这不需要重新制造电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlton、

    我认为这与 LMC6035没有关系。 该电路极其简单、应能完美工作。 我认为这些问题必须与您的设置、电缆长度、杂散电容、没有屏蔽等有关。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要切换的原因实际上是、我将返回到旧的运算放大器。 在该板的第一个旋转中、我使用了具有不同运算放大器的类似设计(由于旧的运算放大器采用 SOIC 封装、并且我使用的 LMC6035采用 VSSOP 封装、因此布线长度实际上稍长)。 我对此没有任何问题、因此我很可能会进行回插、因为它似乎能够更好地处理寄生电容。

    此外、添加建议的补偿电路后、设计应更加稳健。 我不确定在电路板布局本身上从何处开始寻找寄生电容、因为附近没有任何器件、并且布线相当短且较薄。 也许在下一个旋转过程中、我将更改顶层和电源平面之间的介电尺寸、以帮助解决这一问题。