This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158QML:文献编号 SNAA175–这是针对5962R8771003VxA 的单粒子瞬变(SET)的测试报告

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM158, LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762290/lm158qml-literature-number-snaa175-this-is-a-test-report-on-single-event-transients-set-for-5962r8771003vxa

器件型号:LM158QML
主题中讨论的其他器件:LM158LM124

我的客户-

我正在为航空客户准备传感器的辐射分析、我对 TI 文献编号 SNAA175有几个问题–这是 LM158AxRLQMLV/5962R8771003VxA 产品线的单粒子瞬变(SET)测试报告。

首先、能否简要描述这些器件中的设置机制/原因?

其次、您是否有线性能量阈值和质子能量阈值的估算值、以在这些器件上生成一组数据? 它看起来是最低的 LET 测试值为3.49MeV-cm^2/mg、能够生成组。

最后、第3页提供了与 LET 离子相比较的横截面图。 您能否提供有关质子的任何被视为饱和截面的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在线性器件的设置上需要记住的最重要的一点是、概率、持续时间和振幅在很大程度上取决于运行条件。  在特定的工作条件下、可能会完全缓解这些设置。

    我们没有对 LM158进行足够的测试来确定 LET 阈值。   在某些工作条件下、我推测它可能低于2MeV-cm2/mg、而在其他工作条件下、它可能会高得多。   关于质子能量与重离子之间的相关性、我们还需要讨论这一点。   一般经验法则是、如果 SEE 低于14MeV-cm^2/mg、则可能需要使用质子进行测试。  但是、我们看到的产品的 SEE 低于 3MeV-cm^2/mg、但对于200MeV 质子没有 SEE。

    LM158是四路 LM124的双通道版本。   通道的设计和布局基本相同。   LM124可能始终是经过辐射测试的器件、有许多论文对该套机制进行了深入讨论。  一个良好的起点可能是查看以下文件的参考文献[1]、[12]、[14]、[15]和[17]:

    www.ti.com/.../snaa172.pdf