This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA735:REF5025和 OPA735的功耗

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA735, ADS1282, REF6250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762007/opa735-the-power-consumption-of-the-ref5025-and-opa735

器件型号:OPA735
主题中讨论的其他器件:ADS1282、 REF6250、 REF5050

你好,先生

 我想    将 REF5025和 OPA735用于 ADS1282电路、以获得用于电压基准的+2.5V 和-2.5V 电压。 但我发现电路的电流过大。 ?的总电流为15mA、空载时的功耗为51mw,如何降低电路的电流,您能为设计电路提供一些建议吗

此致!

Kevin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    不得将电容器直接从 OPA735的输出端连接到 GND。 这将减小相位裕度并使 OPA735振荡。 这将解释增加的电流消耗。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ Kai、这是一个很好的观察结果、谢谢!

    尊敬的 Kevin:

    我想 Kai 可能会在某种情况下... 查看这些器件的典型静态电流和负载、我预计总电流消耗在7-9mA 之间、因此运算放大器输出上的振荡可能会增加总体功耗。

     

    降低功耗的另一个建议是修改您的电路、以便您可以完全移除运算放大器(这可能节省了~0.5mA)... 通常、您会从开关转换器+ LDO 生成-2.5V 电源(似乎您已经有-3.3V 电源、因此需要额外的 LDO)。 然后、该电源将成为5V 基准(例如 REF5050或 REF6250)的"接地基准"、则该电压基准的输出将为2.5V。 注意:此解决方案还要求您的系统中的电源电压略大于5V (5.5V、6V)、以便为5V 基准源供电。 如果不能做到这一点,那么这种实施可能不会是目前节省的太多资金;然而,我仍然认为这是一个很好的选择。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面的博客讨论了通过电平转换电压基准生成双极电压基准的其他潜在解决方案:

    e2e.ti.com/.../understanding-voltage-references-level-shift-of-precision-voltage-references