This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91200:LMP91200的替代放大器

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91200, LMC6492, LMC6062, LMP7716, LMP7712, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759927/lmp91200-replacement-amp-for-lmp91200

器件型号:LMP91200
主题中讨论的其他器件: LMC6492LMC6062LMP7716LMP7712LMC6482

我的公司目前使用 LMP91200生产 pH 计、并且工作非常好。  作为生命周期管理练习的一部分、我将重新设计一个使用传统双路运算放大器而非 LMP91200的电路。  我不需要 VREF 分压器、我将在同相端子上以512mV 基准电压为 VCM 缓冲器(作为跟随器)馈送电压。  我知道 pH 缓冲器需要具有极低的输入偏置电流、因为探针 INP 会产生超低电流(fA-pA)。  理想情况下、为了方便起见、我想使用双路运算放大器。  我正在考虑以下因素: LMC6082LMC6492LMP2232LMC6482。  这些是否合适、我是否遗漏了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我对延迟回复表示歉意。
    LMC6492的最大 IIB 为200pA、因此我不推荐使用这种方法。 查找 IIB 的最低25C。 查看典型的 IIB 与温度间的关系图。
    低 Vos 有助于降低直流电压误差并降低对 INP 电压差的保护、但这并不重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑在 pH 计设计中使用 LMP7712、LMP7716和 LMC6062。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMC6482呢?  这个看起来也不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只要使用最小3V 电源正常、LMC6482也可能适合您。