This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2262:我可以有0V 输出

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2262, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772534/tlc2262-can-i-have-0v-output

器件型号:TLC2262
主题中讨论的其他器件: LM7705

大家好、:

   TLC2262能否在单电源模式下提供0V 输出?或者您是否需要双电源才能输出0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    查看数据表第6页的"低电平输出电压"规格。 您可以看到、输出电压不会完全降至0V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timsen、

    如果输出端没有灌电流、您可以获得较低的单个数字 mV 输出。 要获得零(0.000...V)、您还必须能够获得稍负的输出。 您是否考虑使用 LM7705来提供帮助?