This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:VOUTN 钳位至 GND?

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772666/iso224-voutn-clamping-to-gnd

器件型号:ISO224

Hallo

  当 IN (PIN2)始终处于活动状态时、是否允许将 VOUTN (Pin6)连接到 GND2 (Pin5)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    否! 这会使该输出短路。 ISO224具有真正的差分输出、不得短路。 请参阅数据表第8页的"共模输出电压"规格。 另见图21。

    Kai