This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:电压监控器

Guru**** 2907470 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771342/opa2197-voltage-monitor

器件型号:OPA2197
主题中讨论的其他器件:TLV6700

尊敬的团队:

如果我的客户想要监控 Vout 电压、您是否有合适的参考设计并使用哪个器件型号?

它们希望监控 Vout 轨、如果 Vout 更高或更低、则电路需要向 MCU 发送信号。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuan、

    您需要一个窗口比较器吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的、我需要窗口比较器。
    您会建议此参考设计吗?
    www.ti.com/.../tidub01.pdf

    还是有更好的建议?
    您会建议哪种比较器产品?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您希望监控的 Vout 信号的范围是多少? 您的上/下窗口电压点是多少? 您的应用具有低功耗/低速度是否至关重要?

    我对这方面的信息越多、我就越能提供帮助。 如果需要、请随时将其脱机。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jonny:

    输出电压为1V。
    1.1表示上车窗。
    0.9表示下车窗。
    无需高速。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    对于该窗口比较器应用、TLV6700是一个很好的选择。

    我还向您发送了一封离线电子邮件、其中涉及您可以考虑的其他器件(尚未发布)。

    如果您希望继续离线讨论、请随时关闭此主题。

    此致、
    Jonny