This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:差分放大器应用输出误差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, LM741, TINA-TI, UA741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760042/opa454-difference-amplifier-application-output-error

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件: LM741TINA-TIUA741

您好!

我有一个关于 使用 Opra454的差分放大器应用的问题。  

V+=+12V、V-=-12V、IN+=+5V 和 IN-= 0V 或  IN+= 0V 和 IN-=+5V,但输出很奇怪。 如附件所示

Q1:是否可以设置 E/D、E/D COM 和 STATUS_FLAG 引脚的浮点值?

Q2:输出引脚=+12V 和-7V 脉冲波是正确的?

Q3:当连接到负载(50K 电阻接地)时、输出引脚= +12V 和-1V 脉冲波是正确的?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您使用的是 LM741或 OPA454、是什么?

    为什么不使用"OPA454 TINA-TI 参考设计"运行仿真、您将在此处找到它?

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    Q1:是否可以设置 E/D、E/D COM 和 STATUS_FLAG 引脚的浮点值?

    E/D 引脚可以悬空、OPA454将被启用。 请参阅数据表第9.3.6节"启用和 E/D 组合"。 E/D COM 必须以(V–)最小值至(V+)–5V 的电压偏置。状态标志可以悬空。

    Q2:输出引脚=+12V 和-7V 脉冲波是正确的?

    当将+5V 脉冲施加到同相输入端的 R25、R26分压器时、输出端的输出应为+10.6V 脉冲。 然后、当通过 R23通过反相输入路径施加+5V 脉冲时、输出应为-10.6V 脉冲。

    请确保所选的运算放大器输入共模和输出摆幅电压范围能够处理这些电平。 请注意、对于 OPA454、线性运行的共模电压范围为(V–)+ 2.5至(V+)–2.5V、 而相对于电源轨的电压输出摆幅为(V–)+ 1 (V+)–1V、RL = 49 kΩ、AOL≥100dB、IO = 1mA 和 Vs +/-50V。它们可能与+/-12V 电源稍有不同。 OPA454针对+/-50V 工作电压进行了优化。

    Q3:当连接到负载(50K 电阻接地)时、输出引脚=+12V 和-1V 脉冲波是正确的?

    对于 OPA454、我预计会看到+10.6V 和-10.6V 脉冲振幅。

    确保将 OPA454底部 PowerPAD 焊接到连接到 V-电压电平的 PC 板焊盘上。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将电路图和测试板修改为匹配。

    Q1:我的旧电路板可以使用 UA741输出+/- 12v 脉冲。 我希望看到 OPA454的+/- 30V 脉冲振幅的新电路板。 但结果是+30V 和-1V 脉冲振幅输出。 为什么?

    Q2:另一张照片是 OPA454芯片。 我是从互联网上购买的。 是原始设备制造商吗?

    问题3: 是否有其他选择?

    请给我一些建议或想法。

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    嗯、应该可以。

    输入信号是否具有与 OPA454电路的 GND 相同的 GND 基准?

    OPA454的输出是否连接到任何设备? 可能是输入电路由单电源电压供电、以便 OPA454的负向输出振幅可以被任何 pn 结钳制?

    您能否显示输入信号和输出信号的示波器图?

    顺便说一下、切勿从互联网上的非软件供应商处购买芯片、而只能从 TI 授权经销商处购买!!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我同意 Kai 的评估;该电路应按预期与 OPA454配合工作。 我怀疑存在电路接线错误、OPA454输出损坏、或者使用的 OPA454器件实际上不是真正的 OPA454。 如果您有另一个 OPA454、我会在电路中尝试它、看看您是否获得相同的结果。 作为标准工程实践、务必在运算放大器 V+和 V-引脚接地端添加电源旁路电容器。

    遗憾的是、由于产品仿冒会盗版我可能提供的任何批次代码信息、因此我不允许验证您在图像中显示的 OPA454器件的真实性。 只需确保您直接从 TI 或其授权经销商之一获得 OPA454。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    ANs1:是的,来自 MCU IO 引脚的输入信号(5V 脉冲)。 它们具有与 OPA454电路的 GEN 相同的 GND 基准。

    ANT2:电源已在运算放大器 V+和 V-引脚接地端添加旁路电容器。

    ANSW3:OPA454的输出信号作为附件连接到另一个电路板。 我希望在 PC+和 PC-上出现+5V 信号

    此致 、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    断开上述电路与 OPA454的输出。 OPA454现在是否正常工作?

    输入信号来自微控制器的 IO 引脚? 这些真正的推挽输出还是来自80C51型微控制器且需要上拉电阻器的准双向 IO 引脚?

    顺便说一下、ARROUND Q2和 Q5的电路将无法正常工作、因为您超出了最大反向基极发射极电压!!

    e2e.ti.com/.../peter.TSC

    如果超过晶体管的最大基极发射极反向电压、则基极发射极结的行为类似于齐纳二极管、如下所述:

    www.nutsvolts.com/.../bipolar_transistor_cookbook_part_1

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA454无法输出负波的事件已确认。 我从互联网购买的10件产品中只有2件通常会产生负面的波形、而其他的则不是正常的波形。
    非常感谢你的帮助。