This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM148:LM148

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM148, LM148QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/772057/lm148-lm148

器件型号:LM148

我只能输入上述器件的 LM148部分、因为我尝试查找的器件未被识别。

LM148J/883Q 和 LM148JB 是否可互换? 我很难确定这一点、因为在搜索单个数字时、数据表上并不是所有这些字母数字都显示出来。

我的任务是修复旧技术以及开发测试、并需要知道我可以使用哪些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    LM148JB 和 LM148J/883均为 CDIP 中的 mil 级产品。   

    LM148JB 是在 TI 开发的、而 LM148J/883是由 National Semiconductor 开发的、TI 于2011年收购了该半导体。

    这两个器件仍然可用、只要 在数据表规格内使用、它们就可以互相替换。   如果性能超出数据表规格、则两个器件的行为可能会有所不同。

     在许多情况下、TI 和 National 提供了相同的器件、但由于客户有一定的偏好、我们仍继续提供这两种型号。

    在存在冲突的情况下、对于商业级产品、美国国家半导体器件产品页面将以"-N"结尾、对于 mil 级产品、以"QML"结尾、对于航天级产品、以"QML-SP"结尾。

    因此、LM148产品页面涵盖了 TI mil 级产品、而 LM148QML 产品部分涵盖了 National mil 级产品。