This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO 122最大额定隔离工作直流电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO122, ISO121, AMC1301, AMC1200, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768616/iso122-iso-122-maximum-rated-isolation-working-dc-voltage

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件:ISO224ISO121AMC1301AMC1200AMC1100

大家好。

在 ISO 122的数据表中、额定电压为1500Vrms。 我能否在2kV 隔离电路中使用它、如下图所示?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ser Wendy、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    您能否提供有关您的电路的更多信息?

    2kV 源是直流还是交流?
    R_BIAS 和 R_LIMIT 的值是多少?
    DUT 是什么、R_BIAS 连接到了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexander Smith、

    请参见下面的。

    2kV 源是直流还是交流?

    直流


    R_BIAS 和 R_LIMIT 的值是多少?  

    100K 欧姆


    DUT 是什么、R_BIAS 连接到了什么?

    DUT 可以是几种类型。 R_BIAS 连接到 DAQ。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ser Wendy、

    很难说该电路是否能正常工作。 这是一种新设计、还是您正在寻找一种旧设计?

    如果这是一种新设计、我强烈建议评估 ISO224。

    我进行了一个小型 TINA 仿真来尝试对电路的运行情况进行建模-但是如果没有有效的 ISO122模型和/或 DUT 的电阻、它的使用有限-但是我能够对 R_SENS 上的10V 压降进行建模。 V2和 V3尝试对电源泄漏进行建模。 请参阅随附的。  

    +/- 12V 电源是指什么? 如果它们未参考2kV 源电压、则会出现共模问题。 此外、数据表中未明确说明这一点、但该器件需要从输入信号到电压轨的一些余量。 请注意、在数据表表中、测量是使用+/-15V 电源进行的、最小(保证)输入电压为+/-10V、其中+/-12.5V 是典型值。

    我的信息有限、但使用+/-12V 电源施加+/-10V 输入信号很可能是可以接受的。 这与将绝对最大额定值推至1500Vrms 相结合、使其成为一个值得怀疑的电路。

    需要注意的另一点是、确保您的二极管能够削波这么大的电压。

    在测试此电路时、请非常小心。

    e2e.ti.com/.../SerWendy.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexander Smith、

    我想使用此电路为 DAQ 提供隔离式 GND。 我的 DAQ 卡以接地 GND 为基准、其工作原理与 DMM 不同。 如果将 VCC COM 连接到 DAQ 的模拟 GND,我的 DAQ 卡将因高电压而损坏。  

    我还阅读了 ISO224的数据表、它具有与 ISO122类似的规格。 这两种器件的额定电压均为1500Vrms。 在我做了一些研究后、我发现我需要一个额定电压至少为2000Vrms 的隔离放大器、例如额定电压为3500Vrms 的 ISO121BG。 您能否分享一些可能对我的应用有所帮助的 ISO 121BG 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ser Wendy、

    ISO121BG 的主要问题是价格昂贵。 与执行类似功能的其他器件相比、该器件的成本要高得多、因为它是在一段时间前发布的。 数据表日期为1992年、我对此没有太多经验。 如果您希望继续使用 ISO121、我可以做一些研究来帮助回答您的问题。

    如果您计划在未来几年内大规模生产或利用此设计、我强烈建议您查看 AMC1100、AMC1200或 AMC1301等其他器件。 所有三款器件的隔离额定值均大于4kV、符合您的要求、但其输入为+/-250mV、输入阻抗较低(分别为28k、28k、22k)。